This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:请推荐与 CC1200匹配的 PA

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1200, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/975774/cc1200-please-recommend-the-pa-that-matches-the-cc1200

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1352P

您好、TI

我现在可以使用 CC1200了。我发现 CC1200的功率输出只有16dBm。我需要输出达到20dBm、请帮助推荐合适的 PA。此外、我对 CC1190有一定的了解、 ?、我想知道它是否可与 CC1200 μ C 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要满足哪些法规?

    您以哪种频率工作?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    我需要20dBm 的输出功率。CC1200和 CC1190是否可以一起使用?或者是否有任何其他 PA 可以与 CC1200配合使用?

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1190可与任何868/915MHz 无线电配合使用、最大输出功率为27dBm。

    您是否考虑使用具有20dBm PA 内置功率放大器的 CC1352P?

    此致、

      Richard