This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:远距离模式、短距离300m

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/973412/lpstk-cc1352r-long-range-mode-with-short-range-of-300m

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好!

我是 Mario、我们将 LPSTK-CC1352R 用于我们的项目、并且我们在器件的通信范围方面存在一些问题。 现在、对于50kbps 2-GSFK +14dBm、我们将获得150m 的范围;对于5kbps Simplelink 远距离+14dBm、我们将获得300m 的范围。 我们使用的是 sensor_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 和 collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的默认项目。 我们使用了您的距离估算器、并看到 CC13xx 电路板的远距离模式最小范围为1497m、远高于我们的结果。 为784m、这也更高。 我们使用默认天线和默认代码。 是否需要进行任何修改才能达到此范围? 我们看到 、此帖子 还报告了范围方面的问题。

我们非常感谢您的任何建议、因为此范围不足以满足我们的应用需求。

提前感谢您、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马里奥

    我们已经使用 LP-STK 实现了超过1km 的范围、我将了解为实现这一目标所做的工作。 您使用不同 PHY 测量的背景噪声是多少? 您使用的频率是多少?

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    素食者们、您好!

    感谢您的回答。 我们尚未测量背景噪声。 但是、我们能够检查在300m 时达到-118dBm 的 RSSI (与5kbps 远距离模式下 CC1352R 报告的-120dBm 灵敏度非常相似)。 我们使用868MHz 频率(欧洲)。 如果您可以告诉我们您对默认代码进行了哪些修改以实现此范围、将会非常有用。

    谢谢、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对我们的查询有任何更新?

    谢谢、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布地图的屏幕截图、其中显示了您在距离测试中放置节点和收集器的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    给你。 蓝点是收集器的位置、白点是传感器的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何为该测试安装 LPSTK 的、您是否已将其安装在地面之上?  

    此外、您是否有视线或两者之间是否有汽车? 从地图上看、您使用了停车场作为测试空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将 LPSTK 板连接到了两台笔记本电脑、距离地面大约1米。 然后、我们其中一人在将传感器从蓝点带到白点时开始行走、另一人则停留在蓝点。 是的、这是一个停车场。

    今天、我们再次在不同的位置进行了测试、与视线场景更相似。 电路板位于地面上方1m 处。 这里是地图的屏幕截图。 由于试验场的条件、我们仍然没有达到1497m 的最小例外范围、但我们比以前更接近。

    有一个问题、我们计划在一定高度(离地面大约10m)使用传感器、我们看到您的距离估算器提供的范围为6km。 您是否认为、如果我们将传感器放置在地图的同一测试站点的这个高度、这是可以达到的?  

    谢谢、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在地图上、我会考虑将一块电路板放在南部木材区的一个小山顶、并将视线延伸到您现在测试过的地方。 我假设您之前看到的车辆限制了行驶里程。