This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何更改 LAUNCHXL-CC1352P 和 CC3200音频升压的 I2S 角色

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, LAUNCHXL-CC1352P, CC1352P, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/973527/launchxl-cc1352p-how-to-change-the-i2s-role-of-launchxl-cc1352p-and-cc3200-audio-boost

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC3200CC1352PCC3200AUDBOOST

您好、专家、

我正在 针对音频插件 SDK 在 LAUNCHXL-CC1352P 和 CC3200音频升压板上进行调试。

现在 、LAUNCHXL-CC1352P 板是 I2S 的主板(CC3200音频升压板是从板)、我想将角色更改为从板。

但是、在 AudioHALCodec.c 第531行将代码修改为"i2sParams.moduleRole = I2S_SLAVE;"后、

电路板无法正常工作。

您能帮助分析和解决问题吗?

谢谢。

BR。

陈敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在将 CC1352P LaunchPad 与音频 Booster Pack 配合使用时、您是否确保添加所有必要的跳线? 请仔细检查相应的原理图、并确保所有 I2C 线路匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于音频插件、Launchpad 是主设备、而音频 BoosterPack 是从设备。 请查看代码的编写方式以及 I2S 样片的请求/推送方式。

    为什么要将 Launchpad 设置为从设备? 不清楚、是否要将 BoosterPack 设置为主器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的回复!

    I2C 和 I2S 正常。 因为如果运行 音频回波的示例代码、它可以将音频从线路输入传输到线路输出。

    谢谢。

    BR。

    陈敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    是的、我只想调试并验证 I2S 中的某些问题。

    谢谢。

    BR

    陈敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更改主/从配置、您必须重写完整代码、听起来似乎应该存在更简单的方法来执行所需的操作。

    您尝试调试哪种类型的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试修改 I2S.c、但它无法编译。

    问题是音频噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

       此  URL “”中描述了该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    将 I2S 驱动器从从从从模式更改为主模式时、无需完全重写代码。 这已经由音频插件处理。  

    这里的问题似乎是由于硬件配置中的问题造成的。 请查看 SimpleLink 音频插件快速入门指南的硬件设置一节。 一个子部分专用于为 CC3200AUDBOOST I2S 从机操作正确设置。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    感谢您的回复!

    对于硬件配置、我会尝试对其进行修改。

    以及如何为 I2S 角色配置软件?

    谢谢。

    BR。

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以在此处找到 I2S 文档: