This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120和放大器;CC1020

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/969388/cc1120-cc1120-cc1020

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1020

你(们)好

我们使用 CC1120制作了射频遥控器。

我有疑问。

 CC1020和 CC1120能否进行通信?

目前  、CC1020 和 CC1120之间没有通信。

 CC1020上的 RF 参数值仅称为频率。

我们如何相互沟通?

请回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答简短、是的。

    但您需要了解的是有关 CC1020设置的更多信息、而不是有关频率的更多信息。  

    调制、数据速率/偏差、数据包格式等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

     即使数据包格式 不同、也无法通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提出了一个一般性问题:

    "CC1020  和 CC1120是否 可以通信?":答案是肯定的。 但是:这要求两个器件设置相同的频率、调制和数据速率是相同的。 通用数据包格式也应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道频率和调制以及符号速率。(424.7mhz、b-FSK、2.4Kbps、曼彻斯特 )

    因此、我尝试更改 Rx 滤波器带宽、偏差值。

    但仍然无法与 CC1020和 CC1120通信。

    真正可以与 CC1020和 CC1120通信?

    请帮帮我~~

    재시도 중……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CC1120端设置了同步字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 CC1120板和 CC1120 EB 通信正常。

    CC1020板和 CC1120 EB 通信 不正常。

    我们的 CC1120板和 CC1020板通信不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CC1120 端设置了同步字? 您是否在 CC1020协议上设置了同步字? 您是否已检查 CC1020和 CC1120板在完全相同的频率下运行、因为频率偏移很容易导致两种不同类型的板无法通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用参考 SmartRF Studio 进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否检查 CC1020和 CC1120的传输频率是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 将电路板设置为发送 CW 并使用频谱进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在 CW 下工作。

    CC1020不是我们的电路板。

    那么、我比较调制。

    我进行了一些更改以匹配频率。

    但仍然无法与 CC1020CC1120通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有更多信息、我无法远程调试它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您今天早些时候发布的帖子未显示您想要显示的图片。  

    您是否能够嗅探 CC1020随频谱发送的内容并以这种方式找到频率?

    CC1020很可能不使用 CC1120使用的默认同步字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 sync0、1、2、3的值转换为 AA。

    然后 CC1020和 CC1120进行通信。

    但是、所有接收到的数据都是 CRC 错误。

    如何设置同步字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们不知道您的 CC1020被编程为发送什么同步字时、我们无法回答您应在 CC1120上将同步字设置为什么。

    CC1020建议的同步字为2字节(0xD391)、3字节(0xD391DA)或4字节(0xD391DA26)、但我们不知道谁创建了 CC1020应用程序、是否遵循了建议、或者他们是否自行提出了同步字。

    您可以尝试使用 SmartRF Studio 将 CC1120设置为串行模式、然后监控引脚上接收到的数据、尝试弄清楚在前导码之后 CC1020正在发送什么、以及您应该用于同步字的内容。

    此外、对于 CRC、您是否知道 CC1020是否发送了 CRC?如果是、您是否知道它使用的是哪个 CRC?

    如果要检查接收器上的 CRC、需要知道发送器正在使用什么 CRC。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我可以通过测量 CC1020板的 SPI 线路来查找同步字吗?

    如果 同步字是4字节(0xD391DA26)、我是否将 CC1120 同步字设置为 SYNC3 = 26、SYNC2 = DA、SYNC1 = 91、SYNC0 = D3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为嗅探 SPI 线路无效。  

    如果在 CC1120上将同步字设置为0xAAAA、则在前导码之后接收的字节将是同步字。

    如果您的板上有 CC1120、您可以使用 SmartRFStudio 进行控制、请将同步字设置为0xAAAA、16位同步、20字节固定数据包长度、并发布通过此设置接收到的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼彻斯特使能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试将0xCD2A 或0xCD2AB22A 作为同步字(不使用曼彻斯特)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD2A 2字节置1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD2AB22A 4字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有疑问。

    什么是 PA 升降和美白?

    我应该设置它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《用户指南》中介绍了 PA 升降。 此设置仅与 TX 相关。

    我们没有关于 CC1020系统设置方式的信息、您必须使用不同的值/设置进行实验、以了解哪些是有效的或无效的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您看到上面的图片了吗?

    我必须使 CC1020和 CC1120兼容。

    是否有任何方法了解同步字?

    请帮帮我。

    (我知道 CC1020板使用的是1字节 CRC。)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、有很多问题。

    1. 当 CC1020和 CC1120通信时、如果 PA 升降  和白光设置 不同、无法通信?

    2.是否有任何方法知道同步字?

    请回复。