主题中讨论的其他器件: CC1020
你(们)好
我们使用 CC1120制作了射频遥控器。
我有疑问。
CC1020和 CC1120能否进行通信?
目前 、CC1020 和 CC1120之间没有通信。
CC1020上的 RF 参数值仅称为频率。
我们如何相互沟通?
请回复。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我们不知道您的 CC1020被编程为发送什么同步字时、我们无法回答您应在 CC1120上将同步字设置为什么。
CC1020建议的同步字为2字节(0xD391)、3字节(0xD391DA)或4字节(0xD391DA26)、但我们不知道谁创建了 CC1020应用程序、是否遵循了建议、或者他们是否自行提出了同步字。
您可以尝试使用 SmartRF Studio 将 CC1120设置为串行模式、然后监控引脚上接收到的数据、尝试弄清楚在前导码之后 CC1020正在发送什么、以及您应该用于同步字的内容。
此外、对于 CRC、您是否知道 CC1020是否发送了 CRC?如果是、您是否知道它使用的是哪个 CRC?
如果要检查接收器上的 CRC、需要知道发送器正在使用什么 CRC。
Siri