This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在 CC1312R 上发送数据包后的持续输出功率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/974514/cc1312r-the-continuous-output-power-after-sending-packets-on-cc1312r

器件型号:CC1312R

在 CC1312R 上发送数据包后的持续输出功率

您好!

我们看到发送器在发送数据包后继续发送数据包。
您能确认我们所附的文档吗?

e2e.ti.com/.../Issue.pdf

此致、
Nomo

CC1312R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nomo

    发送器在发送完数据包后不应发送任何内容。 请向我提供 RX、TX、FS 和 SETUP 命令的完整设置。 还提供有关您在所附图中实际使用的信号的详细信息。

    此信号是从射频内核路由出去、还是只是切换应用中的引脚(在哪里????)。

    BR

    Siri