This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:CC1125晶体

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/974035/boostxl-cc1125-cc1125-crystal

器件型号:BOOSTXL-CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1125

大家好、

CC1125参考设计(BOOSTXL-CC1125)使用振荡器、它是否可以替换为普通固定值晶体?

如果使用普通晶振、DCPL_XOSC 引脚是否 挂起(NC)?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用晶体填充 Y1。 如原理图所示、DCPL_XOSC 仍然需要连接。 请注意、如果使用 xtal、EXT_OSC 引脚必须接地。