This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:无需额外的微控制器即可使用 CC113L 打开/关闭简单的 LED 吗?

Guru**** 2513095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/973630/cc113l-can-i-use-cc113l-to-turn-on-off-simple-led-without-additional-microcontroller

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件: CC 调试器

使用 GDO0或 GDO2引脚、无需额外的微控制器即可使用 CC113L 打开/关闭简单的 LED 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 您需要一个 MCU 来设置 CC113L。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 CC 调试器和 SmartRF Studio 进行设置。 但之后、我可以使用像独立解决方案一样的 CC113L 来打开/关闭简单的 LED 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 您需要一个 MCU 来设置 CC113L。