This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 1200MHz STD-T67

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/971422/cc1312r-cc1312r-1200mhz-std-t67

器件型号:CC1312R

您好!

我的客户希望使用1200MHz 频带的 CC1312R。

要使用它、它必须支持 ARIB STD-T67。

 

CC1312R 是否会在1200MHz 下支持 STD-T67?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 SmartRF Studio 中选中"359 - 430 MHz 频带的设置"下、我们将根据 T67对 phy 进行测试。 我们在1200 MHz 上进行了非常有限的测试。

    1200MHz 时的相位噪声将高于430MHz 时的相位噪声、这可能使通过 T67变得更具挑战性。 基本上、客户必须在此处进行测试、以查看他们是否通过。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!