This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:射频测试、射频功率计算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/973028/cc430f5133-rf-testing-rf-power-calculation

器件型号:CC430F5133

尊敬的 TI:

我们在其中一款有源 RFID 产品中使用 CC430F5133。 对于大规模生产、我们希望构建一个测试台、用于测量输出功率(866.5MHz)、电流消耗等 目前、我们使用小型手持式频谱分析仪来检测输出功率。 但是、对于大规模生产、我们不能使用太多频谱分析仪、因为频谱分析仪成本高昂。  因此、我们正在尝试在我们的测试台中包含一个射频功率检测器、该检测器可以单独测量特定频率下的输出功率。 您能不能建议使用任何可用于此目的的特定射频功率检测器?

此致、

Govindveera

驯鹿技术

金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果目的是检测 DUT 正在发送、但绝对值和频率并不重要、则可以使用黄金单元作为检测器。 在这里、黄金单元是您已经测试并了解其性能的板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要测量绝对值和频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率计/检测器能够测量绝对功率、但不能测量 频率。 除了能够测量精确功率和频率的频谱分析仪之外、我不知道其他任何东西。  

    我们主要支持如何使用芯片、如何进行大规模生产不是我们的专家。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。