This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:什么是 CC1190的 μ θjc

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/972278/cc1190-what-is-the-jc-of-cc1190

器件型号:CC1190

大家好、

 θjc 需要 CC1190的 μ C。

数据表中没有提到此器件。

请向我们提供。

感谢你的帮助。

此致

Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    请查找以下包含的 CC1190热参数:

    Theta Ja:60.7

    Theta JC、顶部:60.9

    Theta JB:56.4

    PSI JT:1.1

    磅/平方英寸 JB:28

    Theta JC、底部:3.3

    此致

    芯片