This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:关于用于为 CC1121供电的 LDO。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, TLV700, LP5907, TPS782, LP5900, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/971194/cc1121-about-ldo-for-power-supplying-to-cc1121

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件: TLV700LP5907TPS782LP5900TPS62740

 大家好、

 我的一位客户将在其下一个产品中使用 CC1121。

 此外、他们还考虑为 CC1121使用以下 LDO 之一。

TLV700 SOT-23-THIN

https://www.ti.com/product/TLV700

 

LP5907  SOT-23-THIN

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5907.pdf

 

TPS782 SOT-23-THIN 封装

https://www.ti.com/product/TPS782

 

LP5900 WSON

https://www.ti.com/product/LP5900

 

 您能否告诉我 LDO、  这些 LDO 中是否有任何不适合 CC1121电源?

 

 非常感谢您的答复。

 

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您针对 LDO 确定了哪个输入电压和输出电压?  

    您是否有降压/升压转换器(TPS62740系列)可节省电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

     感谢你的答复。

     LDO 输入电压为2.5V (最小值)、输出电压为2.2V。

     他们希望使用 LDO 作为 CC1121的电源、从而降低成本、实现高 PSRR 和低噪声。

     他们还认为所有这些 LDO 都可以提供 CC1121所需的电流。

     如果您对 CC1121使用这些 LDO 有任何疑问、请告诉我吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1121具有具有良好 PSRR 的内部 LDO、它们是否需要 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

     感谢你的答复。

     我有 CC1121数据表、版本 SWRS111F。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1121.pdf。

     您能告诉我  在哪里可以看到数据表中 LDO 的说明吗?

     在第6页的第3.2节"引脚配置"中、它是否"连接到内部数字稳压器的2.0–3.6V VDD"?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中未涵盖内部 LDO 的规格、但我对内部 LDO 的 PSRR 有相当好的概述、因为我设计了其中的一些 LDO。

    您能否分享全功率系统的规格?  

    CC1121被设计成连接至一个电源、而无需包含一个具有高 PSRR 的 LDO。 如果您不确定性能、可以购买一些 CC112x 模块并测试您的电源系统是否会降低性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

     非常感谢您的回复。

     我了解 CC1121在内部具有高 PSRR LDO。

     我将获得完整的电源系统、并 在 新的主题上与您分享。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。