This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1260:低于1GHz 芯片、带 QPSK/定制 phy?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/971549/cc1260-sub-ghz-chip-with-qpsk-custom-phy

器件型号:CC1260

你(们)好

我正在考虑为 PI/4-DQPSK 实现定制的 MOD/DEMOD 物理层、或者为25kHz 通道 BW @ 420MHz 实现 OQPSK。 可与 FPGA 或集成 MCU 结合使用。

哪款 TI 芯片适合这种情况? CC13xx 仅支持 FSK、GFSK、不支持内置 PHY 的任何 QPSK、对吧?

-我找到了应用手册 CC13xx IQ 示例、但它仅描述 RX 而不描述 TX。 是否可以使用 CC13xx 创建 TX IQ?

-在论坛上我看到 CC1260可用于此目的。 但 TI 提供的支持有限或不支持。 您可以向我发送数据表和其他可用信息吗? 是否提供评估套件?

谢谢

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、为了能够在 TX 中执行 IQ、您必须在 TX 路径中具有我们在 CC13xx 系列中没有的混频器。  

    关于 CC1260、我会首先联系 TI 销售人员。  

    如果您对 CC1260的数据表和用户指南感兴趣、请向我发送朋友申请。 我们没有适用于此器件的任何软件、因此提供的支持非常有限。