请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1260 你(们)好
我正在考虑为 PI/4-DQPSK 实现定制的 MOD/DEMOD 物理层、或者为25kHz 通道 BW @ 420MHz 实现 OQPSK。 可与 FPGA 或集成 MCU 结合使用。
哪款 TI 芯片适合这种情况? CC13xx 仅支持 FSK、GFSK、不支持内置 PHY 的任何 QPSK、对吧?
-我找到了应用手册 CC13xx IQ 示例、但它仅描述 RX 而不描述 TX。 是否可以使用 CC13xx 创建 TX IQ?
-在论坛上我看到 CC1260可用于此目的。 但 TI 提供的支持有限或不支持。 您可以向我发送数据表和其他可用信息吗? 是否提供评估套件?
谢谢
Andreas