This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:OOK 数据

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/969534/cc1120-ook-data

器件型号:CC1120

我正在尝试使用 OOK 为 Tx 和 Rx 器件使用 CC1120。 我已成功使用2-FSK 编码设置、但当我切换到 OOK 时、我会注意到、但在接收侧为1。 您能否验证寄存器设置以进行 OOK 编码

谢谢

 {CC1120_IOCFG3、        0xB0}、

 {CC1120_IOCFG2、        0x06}、

 {CC1120_IOCFG1、        0xB0}、

 {CC1120_IOCFG0、        0xB0}、

 {CC1120_SYNC3、         0xD3}、

 {CC1120_SYNC2、         0x91}、

 {CC1120_SYNC1、         0xD3}、

 {CC1120_SYNC0、         0x91}、

 {CC1120_SYNC_CFG1、       0x0B}、

 {CC1120_SYNC_CFG0、       0x17}、

 {CC1120_deviation_M、      0x48}、

 {CC1120_MODCFG_DEV_E、     0x1D}、

 {CC1120_DCFILT_CFG、      0x1C}、

 {CC1120_PREAMING_CFG1、    0x28}、

 {CC1120_PREAMING_CFG0、    0x2A}、

 {CC1120_FREQ_IF_CFG、      0x40}、

 {CC1120_IQIC、         0x46}、

 {CC1120_CHAN_BW、        0x02}、

 {CC1120_MDMCFG1、        0x46}、

 {CC1120_MDMCFG0、        0x05}、

 {CC1120_symbol_Rate2、     0x83}、

 {CC1120_symbol_rate1、     0xA9}、

 {CC1120_symbol_RATE0、     0x2A}、

 {CC1120_AGC_REF、        0x20}、

 {CC1120_AGC_CS_THR、      0xf8}、

 {CC1120_AGC_GAIN_ADJUST、   0x00}、

 {CC1120_AGC_CFG3、       0x91}、

 {CC1120_AGC_CFG2、       0x20}、

 {CC1120_AGC_CFG1、       0xA0}、

 {CC1120_AGC_CFG0、       0xC3}、

 {CC1120_FIFO_CFG、       0x00}、

 {CC1120_DEV_ADDR、       0x00}、

 {CC1120_Setting_CFG、     0x03}、

 {CC1120_FS_CFG、        0x12}、

 {CC1120_WOR_CFG1、       0x08}、

 {CC1120_WOR_CFG0、       0x20}、

 {CC1120_WOR_EVENT0_MSB、   0x00}、

 {CC1120_WOR_EVENT0_LSB、   0x63}、

 {CC1120_PKT_CFG2、       0x04}、

 {CC1120_PKT_CFG1、       0x05}、

 {CC1120_PKT_CFG0、       0x20}、

 {CC1120_RFEND_CFG1、      0x0F}、

 {CC1120_RFEND_CFG0、      0x09}、

 {CC1120_PA_CFG2、        0x7f}、

 {CC1120_PA_CFG1、        0x56}、

 {CC1120_PA_CFG0、        0x7C}、

 {CC1120_PKT_LEN、        0x16}、

 {CC1120_IF_Mix_CFG、      0x00}、

 {CC1120_FREQOFF_CFG、      0x22}、

 {CC1120_TOC_CFG、        0x0B}、

 {CC1120_MARC_SPARE、      0x00}、

 {CC1120_ECG_CFG、        0x00}、

 {CC1120_CFM_DATA_CFG、     0x00}、

 {CC1120_EXT_CTRL、       0x01}、

 {CC1120_RCCAL_Fine、      0x00}、

 {CC1120_RCCAL_ROLL、     0x00}、

 {CC1120_RCCAL_OFFSET、     0x00}、

 {CC1120_FREQOFF1、       0x00}、

 {CC1120_FREQOFF0、       0x00}、

 {CC1120_FREQ2、         0x71}、

 {CC1120_FREQ1、         0x40}、

 {CC1120_FREQ0、         0x00}、

 {CC1120_IF_ADC2、        0x02}、

 {CC1120_IF_ADC1、        0xA6}、

 {CC1120_IF_ADC0、        0x04}、

 {CC1120_FS_DIG1、        0x00}、

 {CC1120_FS_DIG0、        0x5F}、

 {CC1120_FS_CAL3、        0x00}、

 {CC1120_FS_CAL2、        0x20}、

 {CC1120_FS_CAL1、        0x40}、

 {CC1120_FS_CAL0、        0x0E}、

 {CC1120_FS_CHP、        0x28}、

 {CC1120_FS_DIVTWO、       0x03}、

 {CC1120_FS_DSM1、        0x00}、

 {CC1120_FS_DSM0、        0x33}、

 {CC1120_FS_DVC1、        0xFF}、

 {CC1120_FS_DVC0、        0x17}、

 {CC1120_FS_LBI、        0x00}、

 {CC1120_FS_PFD、        0x50}、

 {CC1120_FS_PRE、        0x6E}、

 {CC1120_FS_REG_DIV_CML、   0x14}、

 {CC1120_FS_SPARE、       0xAC}、

 {CC1120_FS_VCO4、        0x14}、

 {CC1120_FS_VCO3、        0x00}、

 {CC1120_FS_VCO2、        0x00}、

 {CC1120_FS_VCO1、        0x00}、

 {CC1120_FS_VCO0、        0xB4}、

 {CC1120_GBIAS6、        0x00}、

 {CC1120_GBIAS5、        0x02}、

 {CC1120_GBIAS4、        0x00}、

 {CC1120_GBIAS3、        0x00}、

 {CC1120_GBIAS2、        0x10}、

 {CC1120_GBIAS1、        0x00}、

 {CC1120_GBIAS0、        0x00}、

 {CC1120_IFAMP、         0x01}、

 {CC1120_LNA、          0x01}、

 {CC1120_RXMIX、         0x01}、

 {CC1120_XOSC5、         0x0E}、

 {CC1120_XOSC4、         0xA0}、

 {CC1120_XOSC3、         0x03}、

 {CC1120_XOSC2、         0x00}、

 {CC1120_XOSC1、         0x03}、

 {CC1120_XOSC0、         0x00}、

 {CC1120_ANALOG_SPARE、     0x00}、

 {CC1120_PA_CFG3、        0x00}、

 {CC1120_WOR_Time1、       0x00}、

 {CC1120_WOR_TIME0、       0x00}、

 {CC1120_WOR_CAPTURE1、     0x00}、

 {CC1120_WOR_CAPTURE0、     0x00}、

 {CC1120_BIST、         0x00}、

 {CC1120_DCFILTOFFSET_I1、   0x00}、

 {CC1120_DCFILTOFFSET_I0、   0x00}、

 {CC1120_DCFILTOFFSET_Q1、   0x00}、

 {CC1120_DCFILTOFFSET_Q0、   0x00}、

 {CC1120_IQIE_I1、        0x00}、

 {CC1120_IQIE_I0、        0x00}、

 {CC1120_IQIE_Q1、        0x00}、

 {CC1120_IQIE_Q0、        0x00}、

 {CC1120_RSSI1、         0x80}、

 {CC1120_RSSI0、         0x00}、

 {CC1120_MARCSTATE、       0x41}、

 {CC1120_LQI_VAL、        0x00}、

 {CC1120_PQT_SYNC_ERR、     0xFF}、

 {CC1120_DEM_STATUS、      0x00}、

 {CC1120_FREQOFF_EST1、     0x00}、

 {CC1120_FREQOFF_EST0、     0x00}、

 {CC1120_AGC_GAIN3、       0x00}、

 {CC1120_AGC_GAIN2、       0xD1}、

 {CC1120_AGC_GAIN1、       0x00}、

 {CC1120_AGC_GAIN0、       0x3F}、

 {CC1120_CFM_RX_DATA_OUT、   0x00}、

 {CC1120_CFM_TX_DATA_IN、   0x00}、

 {CC1120_ASK_SOFT_RX_DATA、  0x30}、

 {CC1120_RNDGEN、        0x7f}、

 {CC1120_MAGN2、         0x00}、

 {CC1120_MAGN1、         0x00}、

 {CC1120_MAGN0、         0x00}、

 {CC1120_ANG1、         0x00}、

 {CC1120_Ang0、         0x00}、

 {CC1120_CHFILT_I2、       0x08}、

 {CC1120_CHFILT_I1、       0x00}、

 {CC1120_CHFILT_I0、       0x00}、

 {CC1120_CHFILT_Q2、       0x00}、

 {CC1120_CHFILT_Q1、       0x00}、

 {CC1120_CHFILT_Q0、       0x00}、

 {CC1120_GPIO_STATUS、      0x00}、

 {CC1120_FSCAL_CTRL、      0x01}、

 {CC1120_PHASE_ADJUST、     0x00}、

 {CC1120_PARTNUMBER、      0x00}、

 {CC1120_PARTVERSION、      0x00}、

 {CC1120_serial_status、    0x00}、

 {CC1120_MODE_STATUS1、    0x01}、

 {CC1120_MODEM_STATUS0、    0x00}、

 {CC1120_MARC_STATUS1、     0x00}、

 {CC1120_MARC_STATUS0、     0x00}、

 {CC1120_PA_IFAMP_TEST、    0x00}、

 {CC1120_FSRF_TEST、       0x00}、

 {CC1120_PRE_TEST、       0x00}、

 {CC1120_PRE_OVR、        0x00}、

 {CC1120_ADC_TEST、       0x00}、

 {CC1120_DVC_TEST、       0x0B}、

 {CC1120_ATEST、         0x40}、

 {CC1120_ATEST_LVDS、      0x00}、

 {CC1120_ATEST_MODE、      0x00}、

 {CC1120_XOSC_TEST1、      0x3C}、

 {CC1120_XOSC_TEST0、      0x00}、

 {CC1120_RXFIRST、        0x00}、

 {CC1120_TXFIRST、        0x00}、

 {CC1120_RXLAST、        0x00}、

 {CC1120_TXLAST、        0x00}、

 {CC1120_NUM_TXBYTES、      0x00}、

 {CC1120_NUM_RXBYTES、      0x00}、

 {CC1120_FIFO_NUM_TXBYTES、  0x0F}、

 {CC1120_FIFO_NUM_RXBYTES、  0x00}、

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要为 OOK 配置 CC1120、您需要使用 SmartRF Studio 中推荐的 OOK 设置。

    BR

    Siri