This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:远距离通信

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/968480/lpstk-cc1352r-long-range-communication

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352R1

大家好、团队、

我的客户正在使用 LPSTK-CC1352R、他们希望对远距离通信进行编程。 之前、他们使用 SDK RTOS 收集器程序对电路板进行了编程、并使用传感器对 LPSTK 进行了编程、但我得到的范围仅为几米。   我们是否有适用于远距离通信中的 LPSTK-CC1352R 的示例程序或指南?  

Regrds、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们的范围仅为几米、则硬件故障或使用不理想的软件和硬件组合。 如果您只有几米的距离、则听起来好像天线未连接或射频开关未选择正确的射频路径。  

    请列出您用于 RX 和 TX 的确切示例。

    建议的测试:

    -使用 SmartRF Studio 连接电路板,使用50kbps。 将一个板设置为数据包 TX、将另一个板设置为数据包 RX。  

    -如果您获得预期范围、请使用 SDK 中的 rfPacketRX/rfPacketTX 示例进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    它们将 LPSTK-CC1352R 传感器标签作为发送器、将 CC1352R1 Launchpad 板(LAUNCHXL-CC1352R1)作为接收器。 他们使用了用于 TX 的 rfWsnNode SDK 内核来读取 A3中的模拟、并将 rfWsnConcentrator 用作 Rx、但其范围仅为10米。

    需要进行哪些修改、以及如何在节点和集中器代码中为同一应用实现长达1000米的长通信距离?  

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从上一帖子中建议的测试开始。  

    我还会设置您在 TX 中使用的两个板(发送 CW)、并检查它们是否实际以相同的频率发送。 您看到的可能是由电路板之间的频率偏移引起的。 内部负载电容阵列可能会与您的板上的设置不正确。 (  有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra640e.pdf)