您好!
CC1312R1、专有协议 、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54。 CCS 10.1.1
如何使用 OAD 映像工具生成具有正确 OAD 映像头的.bin 文件?
进行了比较。 已经下载 python、但不知道如何在下一步中将我的应用转换为具有 OAD 映像头的.bin 文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CC1312R1、专有协议 、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54。 CCS 10.1.1
如何使用 OAD 映像工具生成具有正确 OAD 映像头的.bin 文件?
进行了比较。 已经下载 python、但不知道如何在下一步中将我的应用转换为具有 OAD 映像头的.bin 文件。
您好!
如何运行此命令?
python <SDK>/tools/easylink/oad/oad_write_bin.py /dev/ttyS28 <SDK_DIR>/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/easylink
我的目的是生成一个独立的 OAD 映像.bin 文件、通过 UART 由 CC1312更新到内部闪存、而不是使用 EasyLink 方法的示例 OAD。
然后复位以调用 BIM 跳转至新应用程序 B
但在本示例中、它运行 python 脚本并通过 UART 将其下载到外部闪存。
您好、Yu、
[引用 user="Yu yu"]独立的 OAD 映像.bin 文件
独立 OAD 映像是什么意思? 无论您是将 OAD 映像工具与 IDE 还是独立 IDE 一起使用、OAD 映像都基于 IDE 生成的十六进制文件。因此、即使您是独立运行、它也不会独立于项目的其余部分。 因此、我建议您仅在 IDE 中使用 OAD 映像工具。
[引用 USER="Yu YU"]但在本示例中,它运行 python 脚本并通过 UART 将其下载到外部闪存中。
哪一个示例? 在文档中、没有提到使用相同的 python 命令创建和加载文件。
谢谢、
ELIN