This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:是否有方便的方法来调试 SYSBIOS 内核队列对象

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/969175/ccs-cc1312r-is-there-convenient-way-to-debug-sysbios-kernel-queue-object

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

ROV 给出了队列中元素地址的列表。 将元素地址与内存浏览器一起使用、或将单个地址压缩到变量指针、即可找到元素中存储的内容。

问题是:是否有更好的方法来观察队列中所有元素的值?   

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用内存浏览器或变量视图查看每个指针的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点,但问题是:是否有更好的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想说的是、您在上面描述的是了解队列在某个时间点的表现的最方便的方式。