Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我正在尝试在一个小区域内创建两个不同的 CC1312器件网络-当器件传输信号时、我希望该器件范围内的器件能够看到该信号、根据其"通道 ID"进行检查、并仅在传输的 ID 与它们自己的 ID 匹配时才采取行动。 如果不匹配、它们不执行任何操作。 专有射频是否有能够实现这一目的的函数?
我在论坛中搜索了许多与此相关的术语、我想知道我是否没有找到正确的术语。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试在一个小区域内创建两个不同的 CC1312器件网络-当器件传输信号时、我希望该器件范围内的器件能够看到该信号、根据其"通道 ID"进行检查、并仅在传输的 ID 与它们自己的 ID 匹配时才采取行动。 如果不匹配、它们不执行任何操作。 专有射频是否有能够实现这一目的的函数?
我在论坛中搜索了许多与此相关的术语、我想知道我是否没有找到正确的术语。
谢谢!
谢谢你玛丽!
如果我使用15.4 Stack、就像我发现的那样、器件必须是传感器或收集器、并且每个网络都必须有一个收集器、根据 IEEE 规范创建传感器加入的网络。 如果没有收集器、我看不到任何方法来实现它。
如果我的问题是最基本的、因为没有更好的期限、我会道歉? 我正在尝试自行开发一个项目、这是我第一次在其中的大部分内容中运行。
我正在尝试创建 a....dumb 网络、我想吗? 一个没有收集器、如果其中一个器件被触发、它们都将获得消息、而不管是哪一个都是如此。 我从 rfWakeOnRadioTx/Rx 开始,以实现低功耗,这几乎是我所需要的,但我只需要将两组或更多的设备分隔在附近,就可以了。
您好、Edthan、
嗯、我认为我理解。 TI 15.4-Stack 和 EasyLink WSN 均设计为星形网络、中央有一个收集器器件、终端节点有传感器。 在这种拓扑结构中、收集器可以始终侦听、而传感器节点可以在发送数据之间睡眠。
您所描述的内容几乎听起来像是泛洪网状网络、例如蓝牙网状网络。 但是、大多数网状网络在实现中并不非常简单。 您可以查看一下、SDK 中的2.4GHz 蓝牙网状网络。
为了给您带来一些挑战、您计划在一个网络中支持多少台设备?