This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:添加了传感器支持

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/987917/lpstk-cc1352r-adding-sensor-support

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:HDC2080

我正在为 LPSTK 创建定制固件。 我正在尝试添加对 HDC2080温度和湿度传感器的支持。 我已将 i2chdc2080示例加载到 LPSTK 上、运行正常、 因此我想我会在我的应用中使用该代码。

尽管我添加了传感器实用程序 sail 作为参考、但它仍然无法在 sail 目录中找到标头。 我还需要添加什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我不确定我是否完全理解您所尝试的内容。 您是否正在将  i2chdc2080示例合并到 multi_sensor 项目中?

    也许您可以添加您所遇到错误的日志或屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我要做的。

    我想您可以说我正在合并示例、但我更喜欢将其视为使用 sail 中的代码"为 HDC2080添加支持"。

    错误是“找不到源代码...HDC2080.h”,我已经占用了项目,目前无法获得错误。

    问题是、为项目添加 sail 需要执行哪些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个选项是将所需的文件复制到项目中、如以下示例所示: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO.CwGGn0ln8yS5nR9yU3w__pTTHBmu__LATEST

    我假设您主要对一个传感器感兴趣、而不是对其他所有传感器感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我所做的、也是我无法发布错误消息的原因! ^μ s)唯一的断续模式是我似乎找不到 HDC2080_Init()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否跟随您、您是否正在寻找此函数

    我打算在明天更深入地研究一下这种通用方法、因为这可能对其他人有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我错过了源代码的访问权限、"Go to declaration"命令没有将我跳转到那里。 我将把示例加载回 launchpad 并使用调试器。