This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:客户电路板射频信号较弱

Guru**** 2560270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/986375/cc1352r-customer-board-rf-signal-is-weak

器件型号:CC1352R

我的客户 正在基于 CC1352R 开发自己的无线模块、他们报告自己的模块射频信号远弱于 他们在市场上购买的第三方 CC1352R 模块。

客户模块和第三方模块均设计为433Mhz 频率、这两个模块均由 SmartRF Studio 使用相同的参数设置直接控制。 客户模块射频信号仅为-65db、而 第三方模块射频信号在同一环境中可为-10dB。

客户认为电路板中的不良信号应该是由不良的射频布局导致的、我尝试将其硬件文件放入附件中、我是否可以获得 TI 专家帮助的审查和建议?  谢谢你

e2e.ti.com/.../Bolight-CC1352R-Hardware.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Terry

    您能否 以 pdf 和 Gerber 文件的形式共享这些文件? 我无法在此处打开 Altium 文件。

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在能够查看这些文件。 如何测量信号? 通过板载同轴电缆连接器传导?  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,素食主义者

    客户使用另一个板接收具有 RSSI 值的无线 RF 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用哪种类型的天线? 两个模块是否使用相同的天线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户对两个模块使用相同的天线。 如果出现问题或可以改进、您能否帮助审查客户硬件设计? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的回答。 是的、请在 E2E 上添加我、并通过消息向我发送光绘文件和原理图、我可以查看设计。

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以使用: www.ti.com/.../SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS