This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:需要隔离?

Guru**** 2794625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/987810/launchxl-cc1350-need-isolation

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、

你好。

客户正在使用 3个直流电机和6个超声波传感器的项目中工作。

客户想要确认是否可以使用  微控制器直接操作驱动器而不进行任何隔离、从而在不损坏 IC 的情况下运行电机(DRV8871PWM 电机驱动器)?  

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC1350参考设计中、有一个铁氧体磁珠隔离并允许对 VDD 电源线进行某些滤波。 有各种铁氧体可供选择、如果铁氧体磁珠会造成任何干扰、也可使用铁氧体磁珠来滤除直流电机和超声波传感器。  

    在射频方面、我认为不需要任何额外的隔离、例如 SAW 滤波器。

    此致、

      Richard