请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350
你(们)好
我们是太阳能面板清洁机器人的开发人员。 我们选择 CC1350作为机器人的主控制器板。 我们需要机器人和端点之间的射频通信。
它运行良好、直到我们在架构中集成了编码器。 我们能够在中断的帮助下读取编码器脉冲。 它在非常低的速度下运行良好、在较高的速度下、由于高频率、我们无法读取节拍。 大约每秒60、000个脉冲。 当两个电机和其他传感器连接在一起时、情况会更糟。
我们正在考虑将电路板更改为其他电路板、这是否是正确的方向?
任何支持都将受到高度赞赏。
此致