This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-420-470-RD:我们希望尝试在 CC1120和 CC1020之间进行数据包通信。

Guru**** 2577175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/984246/cc1120em-420-470-rd-we-want-to-try-packet-communication-between-cc1120-and-cc1020

器件型号:CC1120EM-420-470-RD

我们希望尝试在 CC1120和 CC1020之间进行数据包通信。 首先、CC1020的数据包格式未知。

我知道、为了与数据包通信、我们需要知道相同频率下的可主字和同步字。 CC1120之间的数据包通信当前处于通过设置具有相同条件的寄存器来检查数据包通信的状态。 但是、即使初值长度和数据不同、数据包通信也能正常工作。
如果数据与原始最长长度不同、是否不能进行通信?
如果同步字设置不同、则根本无法进行数据包通信、或者接收到错误的数据包。
我想知道是否还有其他寄存器是数据包通信所必需的。

最后、尽管 CC1120之间的 PRION 有所不同、但我想知道它在 CC1020和 CC1120中的表现如何。
感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1120只需要4位前导码、前导码只用于使 AGC 趋稳。 这意味着前导码是0x5555、0xAAAA、0xCCCC 还是其他对 CC1120无关紧要的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    然后、CC1020和 CC1120具有相同的同步字、但如果 PR大理石 不同、我想知道是否可以与数据包通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、如果未使用 PQT、前导码的类型不应影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发送者。

    同步 Word 呢?

    如果同步字不同,是否无法通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果同步字不同、则无法进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    同步字很重要!!

    在 CC1120中、有标准数据包格式的长度和地址字段、我想知道要设置哪个寄存器、禁用哪个寄存器、以及以不同的方式设置哪个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够指导您设置哪些寄存器、我需要知道您需要哪种数据包格式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想禁用使用长度字段和地址文件字段

    我想做这个->前导码|同步字|数据字段| CRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:  

    Pkt_CFG1.ADDR_CHECK_CFG

    长度:

    Pkt_LEN。 length_config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    如果我不使用长度字段、请设置 PKT_CFG0.length_config = 0且 PKT_LEN.packet_length = 5

    如果我不使用地址文件段、则设置 PKT_CFG1.ADDR_CHECK_CFG = 0

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 SmartRF Studio 并在左下角勾选"Advanced"、则可以轻松看到所需的设置。