This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:TI 是否有任何时间在 CC1312上发布 wmbus 补丁?

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/986929/launchxl-cc1312r1-do-ti-have-any-time-of-releasing-wmbus-patch-on-cc1312

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1310WMBUS

作为标题、

到目前为止、仅支持 CC1310和 CC1350。

我在论坛上看到了 CC1312/CC1352的2020年第4季度版本,

我是否可以询问它的更新情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下位置的 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04 SDK 中提供了 WMBUS 补丁:

    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\rf_patches

    SmartRF Studio 中还提供了一些设置。

    但是、CC13x2器件还没有 wmbus 堆栈。

    BR

    Siri