请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1 主题中讨论的其他器件:CC1312R
您好!
根据数据表、它指定了 cc1312R 中有2个 UART 端口。 但我无法在数据表中找到 UART 外设的引脚定义。
CC1312R Launchpad 快速入门指南中提到 DIO_2和 DIO_3作为 UART0的 TX 和 RX 引脚。 但未指定 UART1引脚定义。
如何访问 UART1? 它的引脚定义是什么?
还想知道我们是否可以从现有的 TI 示例 DEBUG_POLL 代码中将 UART 从 UART0切换到 UART1?