This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:SmartRF Studio 1200MHz 设置

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, CC1200, CC1352P, CC1312R, LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/985767/launchxl-cc1312r1-smartrf-studio-1200mhz-setting

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件: CC1200CC1352PCC1312RLAUNCHXL-CC1352P

您好!

 

我的客户希望以1200MHz 评估 LAUNCHXL-CC1312R1。

 

使用设置为1200MHz 的 SmartRF Studio 时、会出现以下错误

是否有1200MHz 的推荐设置?

 

对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 CC1200数据表的"射频特性"中查看支持的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1312R 和 CC1352P 支持1200MHz。 当我在 SmartRF Studio 中将它们设置为1200MHz 时、它们无法通信。

      

    TX:LAUNCHXL-CC1312R1

    Rx:LAUNCHXL-CC1352P

     

    当我继续使用 PacketTx 时、出现错误。

    我想设置1200MHz、但在 syscfg 中不可用。  感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了以下线程并禁用了 syscfg、因此能够获取示例。

    但是、我在 CMD_FS 中将其设置为1200MHz、但无法进行通信。 感谢您的建议。

    simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30

    TX:LAUNCHXL-CC1312R1

    Rx:LAUNCHXL-CC1352P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅 e2e.ti.com/.../launchxl-cc1352p-rfeasylinktx-and-rx-changing-the-rf-frequency-to-1200mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更改分频器时、我能够进行通信。 感谢您的最佳支持!!