请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 该 SDK 刚刚从4.3升级到4.4。 我有一个基于 SimpleLink Academy 项目的项目。 从构建时的控制台输出来看、似乎仍然在使用 SDK v4.3、但如何控制这一点? SDK4.4的工作方式是否与 SDK4.3相同? 我没有看到任何发布说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该 SDK 刚刚从4.3升级到4.4。 我有一个基于 SimpleLink Academy 项目的项目。 从构建时的控制台输出来看、似乎仍然在使用 SDK v4.3、但如何控制这一点? SDK4.4的工作方式是否与 SDK4.3相同? 我没有看到任何发布说明。
您可以尝试参阅 SimpleLink CC13x2_26x2 SDK 的迁移指南。