This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:输入的类型和数量

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/982728/cc1120-type-and-number-of-inputs

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1190

大家好、

你好。

我们的客户希望在其应用中使用 CC1120、在该应用中、CC1120将被放置在理论上探索 Venusian 云顶的工艺中、并且必须将多光谱传感器、热传感器和其他常规飞机数据等仪器从该工艺传输到 Orbiter。  该产品因远距离数据传输而脱颖而出。

他们只想确认可用于此类应用的输入数量和此器件的这些输入类型。

如果您有任何其他器件、您可以建议远距离也很好。

谢谢!
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不确定你在这里要求的是什么。 CC1120是收发器、而不是 MCU、因此没有输入。

    关于远距离推荐的器件、我将把它留给我们的硬件/射频团队的某个人进行评论。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于远距离应用、CC1120是收发器的理想选择。 这也可与 CC1190 (PA/LNA)搭配使用以实现额外的范围。

    对于远距离、我将在860-930 MHz 频段中工作并尽可能使用低数据速率。

    您将在哪个国家/地区执行测试?

    预测距离的一个好工具是  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    嗯...根据客户、实验将在 Planet Venus 上进行、必须发送来自多光谱传感器的 tiff 文件等数据、以及温度、风速和其他数据。 CC1120是否能够执行该任务?

    因此、它们基本上需要一个设备、能够在50-100km 的距离内将数据从勘探船传输到 Orbiter。 你有什么建议吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在勘探船上放置天线的高度是多少,以及从地面放置的轨道器的高度是多少?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境对射频有何影响? 或者我们说的是轨道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这些是客户提供的附加信息:

    该船将在金星表面上方约50-75公里处,而该船将在该船的上方约50-100公里处,因为这里的气氛很好。 环境的构成很可能是由硫化合物构成的,但除了它应该与地面层类似外,他认为射频信号不会受到太大的影响。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对天线是否有任何尺寸限制?