Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP116, LAUNCHXL-CC1310
大家好、我正在使用 CC1310、并希望通过 i2c 连接温度传感器。 我上传了项目并使用 PIN2作为模拟引脚来从传感器捕获数据。 我将示例上传到板上、但它告诉我它没有发现任何东西。 有人能给我一些提示吗? 非常感谢将会回答的人!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP116, LAUNCHXL-CC1310
大家好、我正在使用 CC1310、并希望通过 i2c 连接温度传感器。 我上传了项目并使用 PIN2作为模拟引脚来从传感器捕获数据。 我将示例上传到板上、但它告诉我它没有发现任何东西。 有人能给我一些提示吗? 非常感谢将会回答的人!
Maria、
你的解释包括几个矛盾,这告诉我在术语上有些混淆
I2C 是数字总线。 它需要2个数字引脚+ GND。
您声称正在使用 I2C、但仍然说您在模拟模式下使用1引脚。 这是矛盾的。
请阅读 I2C。 https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
您需要对此进行澄清...
不再有导线
此时、我没有原理图。 但您可以回答这个问题。 我可以将传感器连接到 CC1310吗? 这是我的传感器模拟。 https://bit.ly/3t3BqjS
您好 YiKai Chens既然您比我更有经验、您能告诉我一些相关信息吗?
您可以查看 adcsinglechChannel 示例。
您可以参考 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633106/cc1310-read-analogue-value-from-specific-pin-in-sensor-example 中的 ter 回复 来修改 ADC 引脚映射。
当您测试此情况时、如果您使用万用表测量 PON27上的电压、那么电压是多少
ADC 测量的是哪个值?
[/报价]您是否删除了此问题的答案?
如果您没有 LP、我建议您开始使用电阻梯或直流电源电压作为测试输入。
请注意、如果您搜索 E2E、您将找到有关如何使用 ADC 等的大量答案
我在 Board.h 的 adcsinglechChannel 示例中将"#define Board_ADC1 CC1310_LAUNCHXL_ADC1"更改为"#define Board_ADC1 CC1310_LAUNCHXL_ADC4"、我可以在 LauchPad 上看到从 DIO27读取的正确值。 我附上我的 adcsinglechanel_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs_dio27.out (使用 DIO27作为 ADC1输入)供您参考。
e2e.ti.com/.../adcsinglechannel_5F00_CC1310_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs_5F00_dio27.zip