主题中讨论的其他器件: SEGGER、 UNIFLASH
您好!
客户在量产过程中刷写 CC1310时遇到问题。 他使用
- CC1310F128
- SEGGER:Flaser 便携增强版
- JTAG
- JFLASH V6.98
刷写二进制文件时、始终会发生错误@ 0xF068
程序结束@ 0XE520、这是一种奇怪的现象、因此之后不应出现任何错误。
使用 CCS 或 Uniflash 浏览内存时,我注意到以下情况:
@ 0xF068:该位似乎停留在0。
当我修改二进制文件以将0xFF 更改为0xF068处的0x00时、该错误不再出现在这里、而是出现在存储器中的稍后部分。
因此、似乎存储器中的位已永久更改。
是否有人熟悉此错误? 它来自 Segger Flasher 吗?
此致、
Geoffrey