This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:支持315MHz

Guru**** 2548100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/982931/cc1312r-315mhz-support

器件型号:CC1312R

在 CC1312R 数据表的第3节中、它提到了315MHz、但第8节中没有对此进行详细介绍。

请您:

  1. 确认 CC1312R 将支持315MHz
  2. 共享287-351MHz 频段的任何特性数据

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    CC13x2可能支持315MHz。 然而,这一点尚未得到明确的描述。

    此致、

      Richard