This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:通知特性中的字节数

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/982545/cc1352r-number-of-bytes-in-the-notification-characteristics

器件型号:CC1352R

您好!

我使用的是 cc1352 2.4GHz BLE 堆栈外设示例代码。 在此过程中、我将特征5用于读取、写入和通知目的、但我无法发送超过20个字符作为通知。 请告诉我、他们是否可以通知超过20个字符(如果是)?

此致、

Hari Charan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您的问题分配某人。 同时、请提供有关您正在使用的 SDK 版本的信息。


    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、

    请按照本指南在项目中启用数据长度扩展: