This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:SmartRF 2.20.1问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/982359/cc1120-smartrf-2-20-1-issue

器件型号:CC1120

我在2.20中注意到、如果您启动 SmartRF 并切换到射频监听模式、则单击"开始"、"停止"按钮将不起作用。  如果您再次单击它、程序会崩溃。  我更新到了2.20.1、它执行同样的操作。  如果您使用"开始数据包 RX "和"停止数据包 RX "、则情况正常、 只有红色"停止"按钮不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我(几乎)能够再现您看到的内容。 我可以启动监听模式并使用红色的停止按钮再次停止、但在我停止后、启动按钮被禁用(我仍然可以使用"Start Packet RX"按钮)。 如果我再次按下红色的 STOP 按钮、程序将崩溃。 我将向工具团队报告这一点。 同时、请使用"开始数据包 RX"和"停止数据包 RX"下限(在监听模式选项卡中)。 它们按应有的方式工作。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  您对它进行了描述。  我解释得不好。  如果您按了两次停止按钮、系统将崩溃(第一次单击后、停止按钮不会灰显/禁用、就像应该那样)。  开始数据包 RX 和停止数据包 RX 每次都起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已报告问题。 感谢您让我们了解问题。

    BR

    Siri