This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:我们的定制板无法使用 SmartRF Studio 发送射频数据

Guru**** 2559750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/982459/cc1312r-our-custom-board-can-not-send-rf-data-using-smartrf-studio

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310

大家好、

我们有一个定制板、它在射频通信中使用 cc1310时效果良好。 但我们需要第二个定制板。 所有设计都是相同的。 但我们使用了 cc1312R,而不是 cc1310。 第一块电路板使用的是24MHz 晶体。 但我们还将其更改为48MHz。

因此、这个具有 cc1312r 的新定制板在我们尝试发送数据时不发送数据。 但 LED 闪烁和温度正常工作。

两个板的 SmartRF 设置值相同。 我们使用如下所示的值。

我假设 cc1310和 cc1312r 几乎相同。 这些电路板之间的差异会导致此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一份应用手册介绍了如何从 CC1310迁移到 CC1312。

    https://www.ti.com/lit/swra587

    发送未调制的静态 Tx 载波、并使用频谱分析仪检查频率偏移是否正常。

    此致、

      Richard