This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:什么是"芯片前设置""预览"在 SRF 中。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1160017/cc1311p3-what-are-pre-silicon-settings-preview-in-srf

器件型号:CC1311P3

您好!  

以下词语是什么意思? SRF studio 版本2.26。 芯片:CC1311P。

(由于某种原因,无法上传高清图片,这些是“芯片前设置”“预览”。)  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    如果 PHY 名称包含文本"pre-silicons"、则验证团队尚未正式签核该名称。 使用这些设置时不应出现任何问题、这只是正式发布之前的一种形式。

    如果您有任何问题、请告知我们、但这里不应存在任何问题。

    此致、  

      Richard