This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:无法退出睡眠模式或接收数据

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1159460/cc1101-cant-exit-sleep-mode-or-receive-data

器件型号:CC1101

尊敬的 TI E2E 论坛:

 

我有两个 CC1101、每个都有一根天线。 我还有两个 cc 调试器。 我将芯片连接到调试器。 我使用了调试器的3.3V 电压、没有外部电源。 当我在 SmartRF Studio 7中打开芯片时、芯片处于睡眠模式、无法唤醒。 有时、当我拔下电源插头并插回电源时、它会进入空闲模式、但如果您不将其设置为发送或接收、则会很快返回睡眠模式。

如果我管理这两个都处于空闲模式、一个在接收、另一个在发送、则没有接收到任何内容。 尽管两者的设置完全相同。 我还尝试了默认设置。 在连续 RX 下、我还可以看到正在发送一些内容。 我还切换了角色、并尝试收集我知道正在发送的其他信号。 我已将芯片设置为适当的参数。

这些问题是否相关?

您对如何解决此问题有什么想法吗?

我很高兴收到反馈。

 

此致

OLE 布雷斯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    芯片连接到哪种类型的电路板、是定制的电路板、还是我们的 EMS 之一?


    从调试器开始、它可以提供200mA 的电流、这应该足以使芯片正常工作、这样就不会出现问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 https://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf 中的图10、  您是否将引脚2和9连接在一起? 这是获得正确电压电平所必需的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 E07-M1101D-TH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉本模块、最好联系 www.ebyte.com 获取支持。

    我不知道当连接到 SmartRF Studio 时器件如何处于睡眠状态。  

    您怎么知道这一点? SmartRF Studio 通过 SPI 持续轮询已连接的器件、 并且从 Studio 运行时器件绝不会进入睡眠状态(除非您手动关闭 SPI 轮询和选通 SPWD。

    Siri