主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我们目前遇到的问题是、通过 uniflash 刷写调试控制台时、调试打印不会出现在调试控制台上。 而如果在 CCS Studio 中通过 GUI 进入调试模式、则会显示调试。
密钥详细信息:
私钥-公共密钥对由 OAD 工具文件夹中的 python 密钥/key_generate.py 生成。 [${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/tools/common/oad ]
2.为工具提供的客户私钥,OAD 映像工具生成包含映像签名的安全信息段的映像头文件。
在编译后的 OAD 映像工具步骤中、映像签名作为映像头的一部分添加。
图像头文件附加到.hex 和.bin 文件中。
OAD 工具可作为编译后处理步骤启用到编译配置中、方法是添加"${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/tools/common/oad/oad_image_tool -详细 CCS ${PROJECT_LOC}7 - hex1 ${ConfigName}/${ProjName}.hex -k ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2$/tools/common/oad/private.pem}${PROJX2_INSTALL}${PROJX2_SDK_CC13X2_X2_SDK_EXT"}${PROJX2_SDK_COMMENCH}${TX2_SD
我们已将应用程序代码添加到 sensor_oad_onchip_secure 示例代码中。 我们能够使用版本配置来构建代码。
构建环境详细信息:
IDE:CCS 10.1.1.00004
SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04
编译器版本:TI v20.2.1.LTS
您能否就解决此问题的后续步骤提供建议?
谢谢!