This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:Smart RF Studio 缓冲区溢出错误

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1008985/launchxl-cc1350-smart-rf-studio-buffer-overflow-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

尊敬的专家:

目前、我们正在使用 CC1350通过射频发送和接收 UART 数据、我们已在下面的链接中找到

e2e.ti.com/.../ccs-launchxl-cc1350-using-rf-and-uart-example-together

已共享该示例代码、然后我有三个 CC1350评估板、其中一个板为-rev1.3、另两个板为 reV-1.2

我已经使用版本1.2电路板检查了代码我无法通过射频获取任何数据、但 TX LED 指示传输已完成、但另一电路板未接收任何数据、因此我决定使用版本1.3电路板、 之后、我通过与1.3版电路板串联传输数据、然后1.2版电路板接收到该数据、但如果我从1.2版电路板发送数据、1.3版电路板将不接收数据、  

我无法理解在那里发生了什么?

然后、我使用 Smart RF Studio 应用程序检查了电路板、发现了以下错误

请帮助我们解决此问题

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    LaunchPad 版本无关紧要。

    我看到、在 SmartRF Studio 中、您没有使用电容阵列调优。 您能否启用此功能并重新测试不同的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关缓冲区溢出的信息、请参阅 e2e.ti.com/.../why-smartrf-studio-console-indicates-that-buffer-overflow-when-rx-receives-packets。  

    -如果 SmartRF Studio 报告您的1.2版和1.3版板都有 B 版芯片,则版本不应产生影响。

    -您是否能够测量修订版1.3和修订版1.2电路板之间是否存在频率偏移?  

    -您是否使用 SDK 中的 rfPacketRX/TX 示例进行了测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 、ter

    感谢您的回复、之前我没有一对1.3版电路板、因此无法与它们一起检查代码、但目前我已经使用1.3版电路板检查了代码、运行正常、我无法理解1.2版电路板的问题。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    如上所述、1.2电路板本身不应成为问题。

    您是否已使用 SDK 中的 rfPacketRX/TX 示例进行了测试?  

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    是的、我已经使用  SDK (4.10.1.01)中的 rfPacket RX/TX 示例检查了1.2板、如果我在 Rx 板 LED 停止闪烁后禁用 Tx 板、则 Tx 绿色 LED 和 Rx 红色 LED 会闪烁、

    根据您的建议、我已在 Smart RF Studio 中启用电容阵列调优、但我收到相同的缓冲区溢出错误

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    真有意思!

    您能否将数据包 Tx/Packet Rx 示例中的 SmartRF_SETTINGS 文件与 UART 桥接器示例结合使用?

    谢谢、

    玛丽·H.