This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于关断模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1005825/cc1312r-about-shutdown-mode

器件型号:CC1312R

您好!

我有一个使用 CC1312R 的定制板。 我使用 TI-RTOS、板上有一个 MEMS (BMA400)。 MEMS 有2个中断引脚。 是否可以使用此 MEMS 将 CC1312从关断模式唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在引脚中断时从关断状态唤醒:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJgmK.F1s6d7DkrtVPLf2A__pTTHBmu__LATEST

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    我想问一个有关消费的问题。 我引用了您建议的项目、它在中断发生时唤醒。 但关断模式下的功耗约为3.6uA。 我已达到睡眠模式下的消耗水平。 你建议我做什么? 我不知道我错过了什么。 我检查了无源器件的电流消耗约为20nA (对于我来说是可以接受的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何测量该电流? 您是否仅测量 CC1312R 的电流消耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 GW instek GDM-8246万用表测量电流。 我放置220欧姆电阻器并观察该电阻器上的电压电平。

    是的、我只是测量电流消耗、不使用示波器或其他任何引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您是否检查过使用 Launchpad 时是否能够测量正确的电流消耗? (并运行关断示例)

    您没有完全回答我的问题。  您的电路板上有 BMA400、如何确保您不测量电路板上此项(或其他可能消耗电流的项目(非 CC1312R))的电流消耗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未尝试测量 Launchpad、我将尝试它。

    我明白了。 我测量的是整个电路板、包括 CC1312、MEMS 和温度传感器。 我不确定如何仅测量 MCU 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您设计电路板的方式、如果您有一个到 CC1312R 的磁珠、则可以测量通过该磁珠的电流。 或者、您也可以查看电路板上其他器件的数据表、并通过计算确认没有任何数据流向 CC1312R (CC1312R 的关断电流非常低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我取出了 MEMS 和温度传感器、并提供了一个外部触发器来唤醒 MCU 的引脚。 只有 MCU、但我看到的结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会累加。 MEMS 必须使用电流才能检测运动、并消除必须导致功耗变化的情况。

    听起来您是在测量(相当大)电阻器上的电压。 为什么不直接测量电流?  

    在电路板上进行测量之前、请验证您是否能够使用 Launchpad 获得正确的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法直接测量该电流大小、因为采用万用表分辨率、这就是我尝试通过电阻器查看功耗的原因。

    好的、我将检查 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想测量低于 uA、我还会使用能够测量低于 uA 的仪器。 我怀疑您现在正在努力进行测量设置、而不是芯片设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了整个产品的 MEMS 和温度传感器等。 我忘记睡眠 MEMS、MEMS 在正常模式下消耗3.5uA 电流、将其设置为睡眠模式后、我看到预期的消耗水平。

    谢谢之三、我花了你的时间。 我有另一个问题。 我将打开新的线程。