This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:将项目从一个开发人员移动到另一个开发人员时出现问题

Guru**** 2559770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1014066/cc1312r-problems-moving-project-from-one-developer-to-another

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、当尝试将 Contiki 项目从一个开发人员移动到另一个开发人员时、我们会看到随附的有关当前安装的 SDK 和 SysConfig 版本不兼容的错误。 新计算机安装了 SDK 版本5.10.0.48和 SysConfig 版本1.8.0。 我们如何在无需安装旧版本的情况下使其正常工作? 我们更新了项目文件、以获得新版本、但没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当从旧 SDK 移植到新 SDK 一次时、我们建议将新 SDK 中的一个示例(例如空示例)作为起点、 然后移动应用文件。

    我不熟悉 Contiki、因此、如果这种方法在那里是否可行、我不知道。 有关 Contick 支持、请访问 https://www.contiki-ng.org/

    BR

    Siri