This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:与 CC430F5147对比

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5147, CC430F5137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1011666/cc430f5137-vs-cc430f5147

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件:CC430F5147

这两个器件是否引脚对引脚兼容? 代码兼容? 天线是否有任何变化?

我们是否可以更换 CC430F5147作为  CC430F5137的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的无线电部分是相同的、因此无需更改设计的射频部分。 我将让熟悉 MSP 的人对代码兼容性发表意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nicol

    不兼容引脚对引脚。 差异与 ADC 基址有关、如下所示

    如果您不使用 ADC、我认为这应该没问题