This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:了解 CC1101上的 IF 和 LO 频率的方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1013109/cc1101-the-way-to-know-the-if-and-lo-frequency-on-cc1101

器件型号:CC1101

您好!

您能否告诉我们 CC1101上的 IF 和 LO 频率?
我们正在尝试使用 CC1101的无线电法规进行认证。
认证机构要求我们展示 CC1101上的 IF 和 LO 频率;但是、我们找不到有关它们的信息。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是今天有关这方面的第三个问题、请进行协调。

     请参阅 e2e.ti.com/.../cc1101-if-and-lo-frequency-for-ul-etsi-en-300-220-1-v3-11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    很抱歉重复这篇文章。
    但我们看不到您所附的页面。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个确切链接不起作用?  

    对于旧帖、我将:

    "CC1101使用低侧 LO 注入。 接收器 LO 频率(f_LO)低于载波频率(fc)。 接收到的载波 fc 和 f_LO 被混合和下变频为 IF (中频)。 如果接收器拓扑没有图像抑制功能。   如果低于接收器 LO 频率(即 f_image = f_LO - if = fc - 2 x if)、则将接收到与 f_c 处所需信号相同的信号 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    感谢您的评论。

    链接如下。
    e2e.ti.com/.../cc1101-if-and-lo-frequency-for-ul-etsi-en-300-220-1-v3-11

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、现在我明白您的意思。 原来的员额是在内部论坛上。 答案是:  

    如果:请参阅 FSCTRL1.FREQ_IF 寄存器。 这取决于使用的设置、因为建议值取决于数据速率。  

    有关 LO 等信息、请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../cc1101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    感谢您的评论。
    如果我们对此还有其他问题、我们将创建另一个线程。

    此致、
    Nomo