This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1175:在450-470MHz 频率下进行评估

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1175, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1012394/cc1175-evaluating-at-450-470mhz

器件型号:CC1175
主题中讨论的其他器件: CC1120

大家好、

我的客户目前正在使用 CC1120、现在需要 CC1175用于发送器。

他们需要在450-470MHz、12/5kHz 通道上对其进行评估、但在此频率下、我看到该器件没有 EVM。

客户如何做到这一点?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要根据自己的需求修改现有的 EM:

    -选项1:获取868MHz 的 CC1175 EM 并将 BOM 修改为450MHz - 470MHz 的 BOM

    -选项2:获取适用于400MHz 频带的 CC1120 EM 并将其修改为使用 CC1175。

    遗憾的是、两者都需要一些焊接技能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    在哪里可以找到450-470MHz BOM? (适用于 CC1175或 CC1120)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

    拆下红色框中的部件、在接地时绘制一条线。