This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:连续数据包传输的建议最小间隔

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1012947/cc1312r-recommended-minimum-interval-for-continuous-packet-transmission

器件型号:CC1312R

你(们)好  

如果在以下射频条件下持续传输数据包、 
请告诉我们无数据包丢失通信的最小间隔。

//参数摘要

// RX 地址模式:无地址检查

//频率:433.91954 MHz

//数据格式:串行模式禁用

//偏差:50.750kHz

//数据包长度:20

//前导码计数:4字节

// RX 滤波器带宽:155.4kHz

//符号速率:9.61456 kBaud

//同步字长度:32位