请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 你(们)好
如果在以下射频条件下持续传输数据包、
请告诉我们无数据包丢失通信的最小间隔。
//参数摘要
// RX 地址模式:无地址检查
//频率:433.91954 MHz
//数据格式:串行模式禁用
//偏差:50.750kHz
//数据包长度:20
//前导码计数:4字节
// RX 滤波器带宽:155.4kHz
//符号速率:9.61456 kBaud
//同步字长度:32位