This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:433MHz 范围的替代产品

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1012194/cc1190-alternative-for-433-mhz-range

器件型号:CC1190

大家好、团队、

我们是否有计划生产与 CC1190类似但适用于433MHz 频率范围的范围扩展器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 主要是因为433MHz 频带上允许的输出在大多数字段中都非常有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torstein、感谢您的快速响应。

    您能不能提供建议、我们能提出什么解决方案、

    如果客户需要在 TX 功率为100-200 MWT 且 RX 灵敏度为-150dBm 的情况下实现400MHz 频率范围的基站?

    我们在这里有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -150dBm 灵敏度非常低。 客户是否已对外部 LNA 实现此目的所需的增益进行过任何计算?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    客户未指定所需的 LNA 增益。

    如果 我们没有与 CC1190类似的433MHz 解决方案、他会透露他倾向于选择 QORVO (RFMD)。

    我们可以在这里提出任何备选方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问的是、"客户是否已针对外部 LNA 实现该目标所需的增益进行过任何计算? "因为我想他们会发现-150dBm 是不可能的。

    Qorvo 可能是一个不错的选择。