This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:天线平衡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1010793/cc1101-balance-antenna

器件型号:CC1101

是否可以在 CC1101中使用平衡天线? 如何操作?

有关通过平衡-非平衡变压器将 CC1101连接到不平衡天线的文档很多,但没有有关如何连接平衡天线的文档。

我已经为 ISM 频带设计了平衡天线(433.05 MHz 434.79 MHz)、并尝试直接连接它、总故障。

然后、我尝试将 CC1101与天线与差分网络匹配、CC1101的阻抗 为116 + J41 @ 433Mhz (sourcede 数据表)、 匹配的网络结果如下所示:  

也失败了。

但是 、通过平衡-非平衡变压器(0433BM15A0001)的同一天线工作正常。

关于如何卸下平衡-非平衡变压器的任何想法?  这是可能的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    大约12年前、我们就不再为芯片设计平衡的天线参考设计、因为客户难以准确复制这些设计。 如果客户使用稍微不同的堆叠、则需要重新仿真设计、这对于广泛的市场支持来说是不切实际的。

    可以拆下平衡-非平衡变压器、但我不建议这样做。 平衡-非平衡变压器中只能节省4个无源组件、因此成本优势有限、尤其是在设计时间增加且更加复杂的情况下。

    去除平衡-非平衡变压器的动机是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW。

    简而言之,PCB 上没有足够的空间来容纳433Mhz 天线(或足够大的接地层来容纳该波长)。

    在我的用例中,我不需要覆盖很远的距离,但我需要覆盖整个频率范围(433.05 MHz-434.79 MHz),因此我提出了环路平衡天线设计作为解决方案,因此我可以使其在小型接地层中工作。

    天线工作正常、但尝试连接到 CC1101时遇到了我描述的问题。

    经过一些尝试和错误后、我发现天线与平衡-非平衡变压器一起工作(但我不理解原因、我想理解原因)。

    另一方面、正如您说过的、我要移除平衡-非平衡变压器、这是我的第一个修订版本、 但 从长远来看、我需要使用2个频率433Mhz 和868MHz、在这种情况下、我需要2个平衡-非平衡变压器、2个匹配网络和1个射频开关、我希望保持这种简单、并且仅使用1个匹配网络/平衡-非平衡变压器。 我认为这会更容易(如果我错了、请纠正我)。

    我知道,从天线设计和匹配网络方面来说,拆除平衡-非平衡变压器或离开“正常设计”是很困难的,但我认为由于我的要求,我没有其他方法。

    期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的设计紧凑、那么使用偶极拓扑或平衡天线不是最佳方法、因为这将需要比 标准单极解决方案更多的物理空间。 单极天线的一个优势是、您使用 GND 平面作为一个天线元件、这有助于减小整体尺寸。

    如果您想同时涵盖433MHz 和868MHz、那么我将使用一个目标频率为868MHz 的不平衡变压器、这在433MHz 下仍然有效、但损耗会更高。 433MHz 时的较高损耗应该是可以的、因为433MHz 是一个较低的功率带、所以这应该是可以接受的。

    然后、您将需要一个 SPDT 开关分支到两个 LPF 滤波器中、一个用于868MHz、另一个用于433MHz。  

    您可以使用两根天线、或将两个 LPFS 再次与另一个 SPDT 合并回公共端口;然后使用双频带天线。  

    您的电路板尺寸是多少?

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的评论。

    让我们解释更多细节、我没有很清楚地解释、我的错。

    我正在使用的天线(环路平衡天线)位于 PCB 外部、在这里没有尺寸问题。

    PCB 的尺寸为50mmx55mm。 (434Mhz = 69cm 时的波长、WL/4 => 17.25cm、 接地层长达数)  

    如果我仍然需要使用射频开关,我更愿意使用2个平衡-非平衡变压器和一个双频带天线(每个平衡-非平衡变压器都有自己的斜接滤波器),对此有什么想法吗?

    但我 会尝试433Mhz 上的868MHz 平衡-非平衡变压器、 这绝对是一个好主意。

    回到无平衡-非平衡变压器问题、我认为我的问题可能是我发现这张很好的图片解释了它的共模噪声

    你怎么看?

    我的第一个版本(仅433MHz)的想法是:

    CC1101 => 433Mhz Balun =>同轴电缆=>平衡回路天线。

    期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保您没有任何杂散发射、尤其是在超过规定限制的谐波频率下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RGW、抱歉、在解决问题之前、我想仔细检查一些要点:

    由于 PCB 的尺寸、我需要一个平衡的天线

    2.-由于存在共模噪声、我需要为平衡天线使用平衡-非平衡变压器。 您是否认为这可能是 CC1101在没有平衡-非平衡变压器的情况下无法工作的原因?

    3.-使用平衡-非平衡变压器和同轴电缆连接外部平衡天线没有问题。

    4.-对于将来的版本,我将需要一个射频开关来匹配433MHz 和868MHz 的天线,以及2个平衡-非平衡变压器和2个匹配网络,或者1个平衡-非平衡变压器(868 MHz)和2个匹配网络。 您认为哪种选择最适合?

    很抱歉不能直接解决问题、但我需要确定这些要点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 的尺寸不能激励使用平衡天线。  

    2.由于共模噪声,不需要使用平衡-非平衡变压器。 我们以前使用过平衡拓扑、但现在不再使用这些拓扑、因为它们在支持大众市场方面更加复杂。 请参阅下面的915 MHz 平衡设计示例:

    从设计中可以看出、不使用平衡-非平衡变压器。

    3、一些偶极天线内置同轴平衡-非平衡变压器(Bazooka Balun)。 您确定这里不是这样吗?

    有关详情,请访问 :https://www.antenna-theory.com/definitions/balun.php

    具有2个匹配/LPF 网络的4.1平衡-非平衡变压器(868MHz)将是最佳解决方案

    此致、

      Richard