请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 主题中讨论的其他器件: CC1352R
您好!
我使用低于1GHz 将2个 LPSTK-CC1352R 连接到1个 CC1352R Launchpad。 从 CC1352R Launchpad 收集器串行输出传感器地址来看、收集器似乎为每个连接的节点分配了传感器地址、我的回答是正确还是错误? 如果正确、则看起来像是一种随机的方法来识别每个节点。 如果大区域中有多个节点、您将不知道为节点分配了哪个传感器地址
我想使用蓝牙特性将传感器地址写入 LPSTK-CC1352R 节点、然后保存到 SNV。
SDKv5.10
使用的示例程序:
collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs
DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs
-kel