This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:正在设置传感器地址?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1011230/lpstk-cc1352r-setting-sensor-address

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好!

我使用低于1GHz 将2个 LPSTK-CC1352R 连接到1个 CC1352R Launchpad。 从 CC1352R Launchpad 收集器串行输出传感器地址来看、收集器似乎为每个连接的节点分配了传感器地址、我的回答是正确还是错误? 如果正确、则看起来像是一种随机的方法来识别每个节点。 如果大区域中有多个节点、您将不知道为节点分配了哪个传感器地址

我想使用蓝牙特性将传感器地址写入 LPSTK-CC1352R 节点、然后保存到 SNV。

SDKv5.10

使用的示例程序:

collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs
DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    如果您使用的是 TI 15.4-Stack、则收集器会为每个传感器加入分配一个短地址。 我认为您也可以使用 MAC 地址来解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。